This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:需要强制 PWM TI 电源解决方案

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829729/lmr36015-need-force-pwm-ti-power-solution

器件型号:LMR36015

您好!

是否有任何 TI 电源解决方案只能强制采用 PWM 模式?(不取决于切换 PFM 或 PWM 的负载)

要求规格是

VIN=12~60V

VOUT=3.3V

1.5A

此致、

LIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、请参阅下面的评论。 此外、有关可订购器件型号的更多信息、请参阅器件比较表中的商用和汽车数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36015.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36015-q1.pdf

    个可订购 器件型号。  

    LMR36015FSC-Q1 ->采用强制 PWM 的2.1MHz

    LMR36015FB -> 1MHz、带强制 PWM

    _________________________________________

    IC 命名命名命名命名规则

    F 表示强制 PWM

    A/B/C 表示出厂编程的开关频率

    A = 400kHz

    b = 1MHz

    C = 2.1MHz