This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:上电前短路

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782178/lm5069-short-circuit-before-power-up

器件型号:LM5069

当我们在上电之前测量短路时、我们发现无法使用 LM5069MMX-1锁存器件。 这是正常行为吗? 是否有锁存的权变措施?

在上电后短路时、器件可锁存 FET。 它与预期的行为一样正常。  

器件:LM5069MMX-1 (锁存类型)

 应用:电机驱动

通道1:输入电流

CH2:定时器引脚电压

CH3:栅极引脚电压

CH4:输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能不能共享原理图。
    UVLO 阈值是多少? 您能否在输入端使用更多电容器进行检查?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    CAP 是否有助于避免多次重试?
    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Rakesh