This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:Vout 的容差是多少?#39?

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783012/lt1054-what-s-the-tolerance-of-vout

器件型号:LT1054

工程师好、

我对输出电压容差有疑问。

我在产品页面上看到最大输出电压为-15V。

但它在数据表中显示了最大输出电压-5.2V。

哪种规格是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    支持该器件的工程师已离开办公室、将于星期二返回。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LT1054可用作逆变器、因此任何高达15V 的输入电压都将以高达−15V 的电压输出

    表6.5中的值不是在任何可能的条件下可以达到的最大值、而是仅适用于第二列和脚注(3)中指定的测试条件。 具体而言、R1/R2反馈分压器配置的标称输出电压为−5V (如图11所示)。