This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110清空时间

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829293/bq34110evm-796-bq34110-time-to-empty

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我将 BQ34110EVM 与12V 7.6 AH 铅酸电池搭配使用。 我已完成6次放电和 CEDV 计算器工具、并将值转移到 BQS。 但是、当我开始放电时、清空的时间仍然是默认值65535。 数据存储器中缺少哪些参数?e2e.ti.com/.../BQStudio.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    当您处于放松模式时、空闲时间将保持为65535。 但是、当您启动 DSG 时、应估算该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Batt、

    现在、当我打开负载时、平均到空的时间下降到0。 有什么建议吗?

    谢谢、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将根据 DSG 的当前容量和速率返回空闲时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、但我的电池已充满电、我正在拉1A 的负载。 但我的空闲时间是0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果剩余电量为0、则 TTE 也将为零。 您的 TTE 是 DSG 的剩余电容/速率。