This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:可以输入电压为36V、输出电压为12V?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847686/lmr14006-vin-36v-vout-12v-is-possible

器件型号:LMR14006

您好!

LMR14006Y 最短导通时间为95ns。 我认为、斜接频率为2415kHz 是更困难的条件。 2415kHz 周期为414ns。

占空比大约为24%= 95ns/414ns。

当需要12V 的输出电压时、我认为大约50V = 12/0.24是可能的最大电压。

这不是裕量。 它应该需要更低的输入电压。

当输入电压为36V 时、我认为存在裕度、并且将起作用。 我的理解是否正确?

我在电源设计器中尝试过这种方法、但即使我将 VIN 设置为36Vmax、最大输入电压也是25.5V。

请让我确认 LMR14006Y 是否支持输入电压= 36V、输出电压= 12V 条件。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

     LMR14006Y 可支持此规范。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin - San、您好!

    感谢您的回答。 我们考虑使用低于50mA 的较低输出电流。

    数据表计算的第8.1.2.2节、电感值非常大。 我想这是因为纹波电流设置了30%的输出电流。

    我们无法使用如此大的电感值。 希望我们使用图10的类似值。

    您会给我们建议吗?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

      是的、您可以使用图10的类似值。  

     数据表计算的第8.1.2.2节意味着您可以使用更大的电感值、但饱和电流更小、这意味着尺寸更小。

     3.3 μ H 正常。  

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin - San、您好!

    感谢您的回答。 请允许我再问一个问题。

    轻负载时、一些直流/直流转换器处于 PFM 模式。 LMR14006是峰值电流控制模式。 我无法想象在轻负载时如何工作。

    我想、电感器电流不连续、高侧 MOSFET 变为短占空比。 我尝试由电源设计人员进行检查、但无法理解、因为仿真时间很短。

    如果我能够知道轻负载时峰值电流模式控制的运行情况、那会很有帮助。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    LMR14006可在轻负载电流下以睡眠模式运行、从而通过降低开关损耗和栅极驱动损耗来提高效率。 LMR14006的设计目标是、如果输出电压处于调节范围内、并且任何开关周期结束时的峰值开关电流低于睡眠电流阈值 IINDCTOR≤80mA、则器件进入睡眠模式。 对于睡眠模式运行、LMR14006可检测峰值电流、而不是平均电流或负载电流、因此器件进入睡眠模式的负载电流取决于输出电感器值。 当 µA 电流较低且输出电压处于稳压范围内时、该器件会进入睡眠模式并仅消耗28 μ A 的输入静态电流。

    Gavin