This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170输入具有20Hz 噪声

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827448/bq24170-bq24170-input-has-20hz-noise

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24172

你(们)好

BQ24170用作充电管理 IC、12V 数字电源用作输入。 电源接地和芯片接地通过一个0r 电阻进行连接。 上电后、在12V 的输入侧产生大约20Hz 的噪声、这会影响 VBAT 和 SYSTEMOUT (VOUT 输出)。

随附的原理图  

输入波形

VBAT 检测波形

系统输出波形

请提供一些建议

谢谢

星号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您的 e2e 帖子显示了 BQ24170、但原理图显示了 BQ24172。  如果是 BQ24172、则电芯引脚变为 FB、不能如原理图所示对地短路。  此外、BTST 电容 C7)过大。  我们仅使用0.047uF 进行了测试。  如果您有 Q1和 Q2、则反向阻断不需要 D1。  

    如果未连接电池但连接了输入电源、则 BATFET 不应接通以将 BAT 连接到 SYS。  BATDRV 至 Q3是高电平还是低电平?  BAT 与 SYS 之间是否存在短路?  此外、如果真正的 BQ24170电池电压低、VBATREG = 4.2V、则电池检测信号应仅达到4.2V、而不应几乎达到输入电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我7天内没有听到您的声音。  因此、我将假定您的问题已解决。  如果未解决、请单击未解决或输入新帖子。

    此致、

    Jeff