This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:并联输出中闪烁

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849017/tlc59108-flicker-in-parallel-outputs

器件型号:TLC59108

大家好、团队成员。

如数据表图24所示、当并联 TLC59108时、会发生闪烁。

在进行故障排除时、您的第一个建议是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    您能否在发生闪烁时捕获输出电流的波形图? 最好将 VCC/输出电压放在一起以节省成本。

    您的器件设置是什么? 如 VCC/VLED/输出电流/PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    目前无法测量输出电流波形。

    设置如下

     VCC=3.3V

     VLED=15V

     Iour (Rext)=100mA (188 Ω)

     PWM:50/100/255

    由于只有一个 LED、因此存在足够的余量电压。

    与多个通道配合使用时是否有闪烁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    在使用多个通道时应该可以。 我认为输出电流会受到一些噪声的影响、因此我想检查电流波形。EVM 中的设置也可以正常工作。 闪烁看起来是什么样的? 它是快速还是定期滑动? 您能否尝试仅使用1个通道或设置 PWM 以查看闪烁是否仍然存在?