This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1705-SP:结温规格

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP, UC1705-SP, TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829765/uc1705-sp-junction-temp-spec

器件型号:UC1705-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H1101A-SPTPS50601A-SP

您好!

在 UC1705-SP 数据表中,温度的规格为“工作温度范围”,而在我们的其他航空级器件(如 TPS50601A-SP 和 TPS7H1101A-SP)中,温度的规格为“工作结温”。 前者让我认为它是环境温度规格、而不是结温。

这两个术语是否只是相同规格的不同术语?  

否则 、UC1705-SP 的最高工作结温是多少?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它们基本上是相同的。

    UC1705-SP 是一个非常旧的数据表、因此术语未更新。

    有时、我们意识到说环境对空间没有意义。

    然后、我们将其更改为最高结温。

    谢谢、

    Daniel