This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203HEVAL:最小负载和烧毁问题

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829664/lmz14203heval-minimum-load-and-burn-out-issue

器件型号:LMZ14203HEVAL

您好!  

借助此评估模块、我能够使其与电阻器负载完美配合运行、并关闭电源。 然后、我将其插入32V 电池、以便为单板计算机供电。 电池接通时、我没有将使能引脚连接到电源。 我听到爆裂声、然后模块不再工作(Vout 接地短路)。  

我想知道是否有人知道原因是什么、这样我就不会破坏另一个原因了。 我还想知道最小负载电流是多少、这是否能够在计算机处于低功耗或睡眠模式时为其供电。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michaela、

    您提到该器件具有 VOUT 接地短路。 您能否确认 VIN 和接地之间的电阻? 您的负载电阻器是什么/您拉了多少电流?

    该器件在3A 持续负载电流下的最大额定输入电压为42V。 将32V 电池热插入输入时、可能会出现超过最大输入电压规格的电压尖峰、这可能会导致器件内部的 EOS 损坏。 因此、我通常建议使用具有高 ESR 的电解(100uF+)电容器、以帮助在启动期间抑制输入电压。

    此致、

    Jimmy