This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:主开关 MOS 管 VDS 波形问题。

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848117/ucc2897a-main-switch-mos-tube-vds-waveform-question

器件型号:UCC2897A

您好、TI

       当 UCC2897A 用作有源钳 位正向电源时、发现 MOS 管的 VDS 波形就是这样的。 如红色箭头所示、钳位电容器的充电点与放电电荷不一致。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    在 主 MOSFET 关断间隔期间、对于 高侧钳 位配置、FET 上的电压等于 Vin + VCL。 其中,Vin 是输入电压,VCR 是钳位电容器上的电压。 忽略两个 FET 之间的死区时间, 钳位电容器在钳位 FET 导通时间期间与磁化电感谐振。 请参阅下图,在消磁电流(Imag)降至零之前。 初级侧的电流为钳位电容器充电,由钳位电容器上的电压上升表示。 一旦消磁电流低于零。 钳位电容器已放电。 您可以在钳位电容器上以及主 FET 的 VDS 上发现电压降低。 这是正常行为。

    希望能回答您的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    我的理解是、与波形相对应的钳位电容器充电和放电不应用于水平线?
    此外、当输出电流增加时、VDS 的振幅会抖动、电流越大、抖动越多。请问是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

     主 FET 导通和 关断点处 VDS 的非水平线点 是由泄漏电感和 PCB 迹线寄生电感引起的。

    当主 FET 关断时,漏电感器上方的初级峰值电流将导致 主 FET VDS 上出现相反的电压,但在导通点。

    有一个 ZVS 导通、负电流很小。

    我没有看到您提到的输出电流增加时 VDS 抖动的波形,但我想您是否丢失了 ZVS,主 FET 的硬开关会导致 VDS 出现尖峰。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    我认为 ZVS 可能未实现。 MOS 管在轻负载条件下也很热、我想知道如何测试来确认 ZVS 的实现? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    您可以在 同一波形中捕获主 FET 的 Vgs 和 Vds 以及变压器初级绕组的电流。

    如果在 Vgs 变为高电平之前存在负电流并且 Vds 已经谐振为零、则这意味着实现了 ZVS。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    请查看我的波形并查看是否已实现 ZVS。 我觉得主开关 VDS 的上升沿有点奇怪、不知道原因是什么、根据原理应该是垂直向上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    我们的 E2E 支持资源有限,我们在这篇文章中提出了很多问题。

    我想您可以在互联网上找到许多论文和文档、 以找到 问题的答案。

    如果您对控制器 UCC2879A 还有疑问,是否可以创建新帖子并关闭帖子?

    谢谢。