This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:建议使用低侧/高侧 N-MOSFET。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD17551Q3A, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829581/bq25703a-low-high-side-n-mosfet-suggestion

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD17551Q3ACSD17578Q3A

尊敬的先生:

对于 BQ25703A (引脚29/26 LODRV、31/24 HIDRV)低侧/高侧 N-MOSFET,有什么建议 ?它需要 V G-S 额定电压?

发现 CSD17551Q3A 不推荐用于新设计。

此致、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    CSD1755Q3A 的推荐替代产品是 CSD17578Q3A。  

    HIDRVx 和 LODRVx 引脚在功率 MOSFET 的栅极-源极上输出高达6V 的电压。 因此、额定 VGS 为+/-10V 至+/-20V 的 MOSFET 应该可以正常工作。

    此致、

    Joel H