This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:电池放电电流变为零

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783363/bq24780sevm-583-battery-discharge-current-goes-to-zero

器件型号:BQ24780SEVM-583
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

大家好、

我将 BQ24780SEVM 用于智能电池充电和放电周期。 我已将1% RSOC 的值设置为再次为电池充电、在以1A 放电电流对电池放电时、电池电压达到12.4V 、RSOC 为3%。在此状态下 、放电电流 自动变为零。  

使用以下设置:

1) 1) ChargeOption0 电阻值为0x0108。 充电时、

2) 2) ChargeOption0  电阻值为 0x0129;放电时。

希望您能尽早回复。

此致、

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vel:

    当您说您正在经历放电周期时、您是否将 BQ2478080置于"电池学习"模式? 如果是、当电池电压达到充电选项1寄存器(0x3B)位[15:14]中设定的电池电量耗尽阈值时、放电周期将结束。 同样、当器件处于涡轮增压模式时、也会应用相同的电池电量耗尽阈值、当达到电池电量耗尽阈值时、器件将退出涡轮增压模式(电池为适配器补充电量)。

    这两种情况中的任何一种是否适用、您是否有可能达到此电池电量耗尽阈值? 这是 BQ24780S 终止电池放电的唯一条件。

    我不太确定你的意思是 RSOC --你是指监测计 IC 的相对充电状态设置吗? 监测计 IC 是否有可能终止放电? 如果是、您可以在该器件型号下向监测计 IC 论坛发布问题吗? 不同的团队支持充电器和监测计 IC、因此我们的团队将无法尽可能回答与监测计相关的问题。

    此致、
    Steve