This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:在可调运行期间进行远程感应(开尔文连接)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827558/tps73801-remote-sensing-kelvin-connection-during-ajustable-operation

器件型号:TPS73801

您好!

TPS73801可用于2种不同的模式:"可调运行"和"固定运行"。

在§7.3.2 (固定运行)中、我们可以看到"在固定电压运行期间、如果单独路由到负载、FB 引脚可用于开尔文连接。"
在§7.3.1 (可调运行)中、我们看不到任何有关遥感的信息。

我不明白为什么在"可变运行"中会禁止开尔文连接。

您能否确认我们可以在可变运行期间使用开尔文连接?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim2、  

    您仍然可以使用开尔文连接进行可调操作。 与顶部电阻器直接连接到 Vout 引脚不同、您可以使用与7.3.2中讨论的电阻器相同但具有单位增益的电阻器。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    感谢你的帮助。

    由于 GND 轨道也会路由到负载、因此在此工作模式下是否有任何有关稳定性的特别建议?

    此外、SOT23封装还提供2个 GND 引脚。

    从功能方框图中可以看到,第一个看起来更像是“FB 减去”,用来感测与 FB 引脚的差分输出电压。
    您能否确认没有电流流过它?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim2、  

    为确保稳定性、您需要确保输出电容器尽可能靠近输出引脚。  μF Ω、建议使用 ESR 为3k Ω 或更低的最小输出电容10m Ω、以防止振荡。

    对于两个接地引脚、通常我们建议使用接地平面覆盖两个引脚。 数据表实际上提供了一个建议的布局示例供您参考。 如果您想使用开尔文连接、您可以将 R2的底部(用蓝色圆圈标出)更改为靠近负载点的位置。  

    从功能方框图中可以看到,第一个看起来更像是“FB 减去”,用来感测与 FB 引脚的差分输出电压。
    您能否确认没有电流流过它?

    --我不确定我是否理解你的问题,你是否询问流经电阻分压器的电流?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉我的问题不清楚。 我会以另一种方式提出问题。

    这2种解决方案中的哪一种是正确的?

    第一个解决方案:

    在该解决方案中、电阻器 R1 R2直接连接到负载。 2 RPS 上的压降经过良好的测量、因此可进行补偿。

    但随着负载电流的增加、TPS73801的接地会变得更高、并且可能与 Vin-有很大不同。

    对 EN 内部逻辑而言、这似乎是一个坏主意:

     

    第二个:

    这样、电路的接地端是 Vin-。 对于 EN 逻辑而言、这似乎是可以的。
    但 RP1上的压降不会得到补偿:'(

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim2、

    对于解决方案1、我同意您的分析、但我不会对 EN 逻辑过于担心、EN 导通的典型值为0.9。 图11、12可以为您提供温度范围内的启用阈值。 但是、如果您需要考虑 EN 逻辑、则应估算 LDO 接地端和 Vin-上的电压差。

    对于解决方案2、LDO 的接地应为 Vin-+ IgroundxRp1;此处 IGround 的电流范围为几毫安、如图7所示。 同样、输入电压与 LDO 接地之间的器件也不多。 本质上、FB 电阻器 R1的接地侧与 LDO 的输出接地端和负载接地端相比、电压电势差 IloadxRp1。 但我们只关心负载输入和负载接地端的电势、该电压将增加到(1+R1/R2) x (Vref + IgroundxRp1)。 它将高于我们希望的值。  

    与从 LDO 输出到负载输入的信号布线不同、通常在 PCB 上有一个专用接地层或至少一大块金属作为接地层。 从负载接地到 Vin 的 RP1压降可能非常小、可以忽略不计。

    如果没有接地平面且 RP1很重要。 我建议使用解决方案1、让 FB 的接地端尽可能靠近负载的接地端。

    此致、
    Jason Song