This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:查找 OCP 处于断续模式的部件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62825, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850091/tlv62569-look-for-the-part-with-ocp-in-hiccup-mode

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62825TLV62585

您好、E2E、

我们正在寻找更轻薄的 TLV62569器件功能、但 OCP 是断续模式。

请提供建议。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS62825是最接近的器件、 它是在 OCP 上具有断续模式的2A 器件。  它采用 QFN 封装(1.5mm x 1.5mm x 1.0mm)。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    另一个选项是具有断续模式保护的 TLV62585。 它采用 QFN 和 SOT563封装 、但这是3A 器件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以通过 在此处发布问题来重新打开它。

    此致、

    Excel