This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:应用问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850123/tps63070-application-questions

器件型号:TPS63070

您能为以下问题提供建议吗?  

1) 1)关于平均电流限制功能、TPS63070似乎没有在达到几个过流阈值时关断、但类似会降低输出电压的 PWM 调制电流限制、是不是这样?  

2) 2)如果1)正确、器件是否仍在进行开关、直到输出电压降至低于1.2V 短路保护电平?

3) 3)我想使用数据表上的图20估算最大负载输出电流的最坏情况。 我认为这个数字不能描述单元的变化,而只能描述温度的变化。 我们应该对其进行多大的变化量的乘以估算最坏的情况?

4)关于与外部时钟模式的同步;
 4)-1:在 PS/SYNC 引脚上保持 PWM 脉冲输入时切换 EN 是否存在任何问题?
 4)-2:我们是否需要一些延迟时间等待完成同步? (例如、检测到来自低电平状态的时钟后、需要 XX 个时钟持续时间)
 4)-3:哪一个是同步保护触发器上升沿或下降沿?
 4)-4:外部同步时钟输入是否存在任何占空比限制?

提前感谢、
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya:

    感谢您的提问。

    您的问题涉及大量详细信息、我无法清楚地回答这些问题、因为我需要与团队确认数据。 请耐心等待我们的讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    请在此处内嵌查找我对您问题的解答:

    1) 1)关于平均电流限制功能、 TPS63070似乎 没有在达到几个过流阈值时关断、但类似会降低输出电压的 PWM 调制电流限制、是不是这样?  

    平均电流限制不会关断器件、但会限制来自输入的平均电流。 当负载从输出获取的功率大于输入提供的功率时、输出电压会下降。 一旦负载降低、电压将再次上升。

    2) 2)如果1)正确、器件是否仍在进行开关、直到输出电压降至低于1.2V 短路保护电平?

    是的。

    但过热保护可能会由于高功率耗散而关闭 IC。 高电流也有可能导致输入电压下降、UVLO 将关闭 IC。

    3) 3)我想使用数据表上的图20估算最大负载输出电流的最坏情况。 我认为这个数字不能描述单元的变化,而只能描述温度的变化。 我们应该对其进行多大的变化量的乘以估算最坏的情况?

    图20和22显示了具有表2中给出的外部组件的典型单元的最大负载电流。 正确的做法是、不包含流程变体。 平均正输入电流限值的电气特性中包括工艺和温度变化。
    在您的系统中、我不期望您在-40C 时获得的功率不会超过这些数字给出的功率、 因为器件会发热、从而导致可用输出电流减小、因为晶体管在更高的温度下会获得更高的电阻。

    4)关于与外部时钟模式的同步;
     4)-1:在 PS/SYNC 引脚上保持 PWM 脉冲输入时切换 EN 是否存在任何问题?

    不可以、这些信号 相互独立。


     4)-2:我们是否需要一些延迟时间等待完成同步? (例如、检测到来自低电平状态的时钟后、需要 XX 个时钟持续时间)

    该器  件可从内部时钟无缝切换至外部时钟、反之亦然、因此没有外部时钟检测规格。 但器件需要一些外部时钟才能在其上同步。


     4)-3:哪一个是同步保护触发器上升沿或下降沿?
     4)-4:外部同步时钟输入是否存在任何占空比限制?

    我稍后将回答这些问题。 下周的最后一个开始、我将再次与您进行合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、非常感谢您的支持 。

    好的、我期待看到其余的答案。

    谢谢、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    为了实现同步、检测到上升沿、并且我们在占空比上没有确切的数据、我建议将占空比保持在40%至60%的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brigitte 为我们提供的帮助 !

    此致、
    S.Sawamoto