This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:关于交叉频率。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850835/tps54302-about-crossover-frequency

器件型号:TPS54302

公式14指出它应该是40kHz 或更低、但如果存在 C6、它可以是40kHz 或更高?

我想10kΩ Cout = 44uF 和 Vout = 1.15V (R2= 2 Ω)。 
→fo=100.8kHz。
C6是否可以约为1579pF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1579pF 太大、最好小于100pF。

    肖恩