This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3414HV:电流较高的器件类似于 LM3414

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828969/webench-tools-lm3414hv-part-similar-to-lm3414-with-higher-current

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: TPS92512

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们目前正在系统中使用 LM3414HV 器件。  它与我们专有的占空比 LED 调光算法配合使用非常好。  这很好、但我们的电流限制为1000mA。  我一直在您的网站上搜索具有相似拓扑和运行特性的2000-3000mA 芯片、但没有找到我要查找的内容。  有人能给我指出一些可能的选择吗?  我尝试将 BOM 保持在最低水平、我们希望远离外部 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TPS92512具有集成 FET、最高可达2.5A。  任何更高的电流都必须流向控制器。

    谢谢 Tuan