This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出不稳定

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782621/ucc2897a-output-unstable

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TL431ATL431

尊敬的团队:

这是我之前的主题、但我没有收到您团队的进一步建议。 我创建了一个新线程。

e2e.ti.com/.../2880862

请查看随附的 Vgs 和 Rsense 波形。

它会触发0.5V 阈值、因此 Vout 未调节为12V。

它们将 Rsense 从150m 修改为40m、但在低负载期间会产生可闻噪声。

您对此还有其他建议吗?

BTW、20uH 在 这里是否可以接受? 因为我们这里没有合适的计算工具来检查合适的参数。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    电源需要一个干净的 CS 信号来控制和保护 CS 输入引脚。
    上面显示的信号看起来不适合执行任何此类操作。
    我不理解您对20uH 的疑问。 UCC2897A 有一个 Excel 计算器工具、该工具应用于设计中。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、我将尝试使用 Tip & Barrel 再次测量波形。

    下面是更多波形、您可能可以在这里了解一些有关如何解决此问题的想法。

    Rsense = 40m Ω、我认为 Rsense 太小、无法导致不稳定、但我不确定。 (IO=3A)

    Rsense = 75m Ω、Vout 也不稳定、 并且会产生可闻噪声。(IO=3A)

    我认为 Vout 不稳定是由 TL431导致的、因此我更改为 ATL431。

    请建议一些我明天可以尝试的解决方案!

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    这是一个很大的变化、更像是对 CS 引脚的预期。
    CS 的跳闸电平为0.5V、您在这些波形中仅获得0.33V。
    因此、降低电流感应电阻器是一个坏主意。
    它看起来像其他一些情况导致了关断。
    您能否检查 VDD、LINEUV 和 LINEOV?
    这些是最有可能导致关断和重新启动的输入。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    结果是客户没有安装输出电容器。
    我将关闭这里的线程。

    BR
    Kevin