This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:最大通道电流和并联通道

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828520/tps65154-max-channel-current-and-paralleling-channels

器件型号:TPS65154

大家好、团队、

我想知道是否可以将所有通道并联? 我无法访问 LCD 的单个 LED 链。

此外、典型应用(每个通道配置50mA)与电气特性(IFB 最大值  40mA)之间似乎存在差异。 这是否意味着最大电流为40mA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知专家。 请在19年12月8日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    根据数据表的5.3.9.2、该器件可在应用中支持多达6个通道。  

    40mA 的 IFB 最大值被表示为引脚提供的最大电流的最小值。 该规格意味着该器件可提供 至少40mA 的电流。 典型应用使用50mA、因为该器件能够提供大于40mA 的负载。

    谢谢、

    Aaron