This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:如何提供精确的电流?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782550/ucc27525-how-to-deliver-accurate-current

器件型号:UCC27525

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望评估 UCC27525以驱动 MOSFET、他们希望为 负载提供精确的高峰值电流。 由于参考原理图中没有反馈、

他们想知道 UCC27525是否可以 实现这一点、如果答案是肯定的、内部的机制是什么、例如如何平衡 温度等影响?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bruce Li:

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    UCC27525和其他驱动器产品系列旨在驱动功率 FET、因此能够提供峰值电流以降低开关损耗。 栅极驱动器的选择将取决于许多因素、包括负载(MOSFET 的总栅极电荷)或被驱动的 FET 数量、驱动电流等。
    了解您的开关频率和 FET 的总栅极电荷后、您可以估算开启/关闭 MOSFET 所需的平均栅极电流。 我在下面复制的主题中对此进行了更详细的讨论。
    e2e.ti.com/.../782189

    我们的驱动器数据表典型特性部分(7.7)显示了在整个温度(-50°C 至150°C)和电源范围变化范围内的一致性能。 需要注意的一点是、电容随温度变化、这是我们建议将2个低 ESR 陶瓷并联电容器放置在非常靠近驱动器引脚的位置的原因。

    如果可能、请随时分享原理图和布局(如果没有 NDA 或私人电子邮件、请通过此处的 e2e)、以便我可以为您的客户进行审核并添加建议。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于回答您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mamadou:
    非常感谢您的及时支持。 我会将您的建议转发给我的客户、如果他有进一步的问题、我也会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。

    我期待他们的反馈。

    如果您有其他问题、请告知我们。