This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:BUCK1未使用-我们能否安全地取消装配这些组件?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783257/lp8725-buck1-unused---can-we-safely-depopulate-these-components

器件型号:LP8725

您好!

我们在应用中未使用 BUCK1 (即 FB1 (引脚 E4)、SW1 (引脚 E5))。 尽管如此、我们在该输出上安装了电感器和电容器、因为它在启动时初始启用、我们不确定移除这些输出无源器件会产生什么后果。

  • 您能否确认我们是否能够在不影响 PMIC 行为的情况下移除 BUCK1输出组件?
  • 如果是、请告知 FB1和 SW1引脚所需的端接

此致、

Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerry、

    我不建议取消这些组件。 该器件不能用于取消组装已启用的 BUCK、因此可能会出现意外行为。

    我的第一个想法是、如果您使用 RESET_N 引脚、它将通过 BUCK1上的电源故障检测被置为有效、这可能会阻止处理器启动。 如果您可以使用 I2C 禁用 BUCK1、则可能允许释放 RESET_N -数据表未明确说明是否为禁用的 BUCK 屏蔽了故障检测、但通常是这样。

    我没有看到任何其他特定的东西、因此您可以尝试一下它、看看它是否正常工作、但我不知道 PMIC 是否会按预期引导并继续运行。 如果您想尝试、通常情况下 VIN 保持连接到电源、但移除输入电容器、SW 保持浮动、 FB 短接至 GND 或高于 BUCK1的电源、首选第二个电源、因为第一个电源可能会导致降压转换、直到它检测到"短路"(FB 上的电压一直保持在0V)。 我看不到过压检测、因此当 FB1连接到更高的电压时、它甚至可以注册为电源正常状态并让 RESET_N 运行。