This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:了解电流限制引脚功能(ILIM)

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850700/lm5146-q1-understanding-current-limit-pin-functionality-ilim

器件型号:LM5146-Q1

您好!

我可以看到、数据表显示 RILIM 是限流电阻器、来自内部电流基准的电流流经该电阻器。

还提到"如果 ILIM 引脚电压低于 GND、ILIM 引脚上的电流限制比较器可防止进一步的 SW 脉冲。"

ILIM 引脚上的电压变为负电压的可能情况是什么?

假设我需要10A 的电流限制、如何选择电阻值? 我不认为数据表对此进行了详细介绍。

谢谢、

Siri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    您在数据表的第23页上提到了一个报价。 在 pg 24的顶部 、您可以找到 RILIM 电阻器的大小计算公式。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、  

    我的错误!