请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
将在数据表中将 Vbtst-Vsw 与 Vbtst_refresh 进行比较。
但我找不到 Vbtst_refresh 的值。
我的客户观察到、移除适配器后 VBUS=4.3V、电池电压为4.1V。
如果我们使用1k 电阻将 VBUS 短接至 GND、然后释放 VBUS 悬空、VBUS 将为0V、无法恢复到4.3V。
我想它是不受控制的从电池到 VBUS 的升压。