This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:充电期间不能正常工作。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829440/bq77915-doesn-t-work-properly-during-charging

器件型号:BQ77915

您好!

按照 BQ7791500随附的方法制造电路。

它在放电时工作良好、但在充电期间工作不好。

使用3节电池、其电压分别为4.1V、3.8V 和3.6V。

在充电模式下、立即开始充电但停止充电。

您能否查看随附的原理图并 告诉我为何立即停止充电?  

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    原理图中的注释表明您使用的是具有1.2V 欠压保护和4.2V 过压保护的 BQ7791500。 BQ7791500确实具有4.2V 过压保护、但欠压阈值实际上是2.9V、而不是1.2V。 当出现此问题时、请确保您的所有电压都不低于2.9V。

    此外、该注释指出、电池监控器滤波器的电阻值为1k 欧姆。 没错。 原理图显示的是33欧姆、这是不正确的。 请确保这些电阻值为1k、以满足电池平衡要求。