This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:输出短路和温度测试数据

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850213/tlv713-test-data-for-output-short-and-temperature

器件型号:TLV713

是否有输出到 GND 短路条件的测试数据?  

如果有、请告诉我以下两点:

μ ①Detailed 测试条件

②Temperature μ A、用于 TLV713进行短路测试

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    今天晚些时候、我必须确认他们是否使用了电阻负载或设置为恒定电压的电子负载来生成以下曲线:

    上图在-40°C 至125°C 的温度范围内有效。

    您看到了哪些问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的回复、

    有关温度条件的其他信息、

    我想知道输出短路时序的温度升高。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我一直在寻找我们是否有过温下的短路响应时序数据。 到目前为止、我们还没有这些详细信息。 推动此请求的动力是什么?

    谢谢、