This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:有关 TPS7A39电阻器值的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783315/tps7a39-question-about-tps7a39-resistor-values

器件型号:TPS7A39

您好!

我想使用 TPS7A39将两节3.7V 电池稳压至+-3.3V。 根据所附的典型应用电路和表格(摘自器件的数据表)、针对此情况的电阻器为 R1p = 17.8k、R2P = 10k、R1n = 28k、R2n = 10k。

我的问题是、是否可以使用另一个电阻比获得相同的3.3V 输出? 根据公式、使用 R1p 和 R2P 的建议值、我可以获得 VNR/SS 的值、因此我可以获得不同的电阻器值、这些电阻器值在纸张中将获得相同的3.3V (或非常接近它)。 负电源也是如此。 例如、使用 R1p = 17.8k、R2P = 10k、R1n = 28k、R2n = 10k、我得到:

3.3 = VNR/SS*(1+17.8/10)=> VNR/SS = 1.18。 因此、尝试调整到我的可用 SMD 电阻值、我得到:R1p = 12k、R2P = 6.8k、从而使输出电压= 3.28V。

-3.3V = VNR/SS*(-28k/10k)=> VNR/SS = 1.18 (应该已经预料到它将是相同的)。 尝试调节电阻器的值时、我得到 R1n 22k =和 R2n = 7.8k、从而得到 Vout =-3.32V。

如果连接到所连接的电路、该计算是否会输出所需的电压? 或者、我是否必须使用表中指定的值?

提前感谢、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您不必使用数据表中表4和表5中列出的确切电阻器值。 R1和 R2之间的比率决定了 LDO 的输出电压。 为了进行比较、表4中的比率为17.8k/10.0k = 1.78、电阻器的比率为12k/6.8k = 1.76。 这会产生非常相似的输出电压。 这可以从数据表的公式(1)和公式(2)中看出、其中显示了输出电压是电压基准(VNR/SS)和反馈电阻器比率(R1P/R2P 和 R1N/R2N)的函数:

    请注意、反馈网络的最小电流必须为5uA、以确保输出精度。 该要求设置反馈电阻器的上限。 对于3.3V 输出电压、反馈电阻器的总和必须小于或等于3.3V / 5uA = 660千欧。 对于该器件、不需要最低反馈电阻器要求、但请记住、使用较小的反馈电阻器会增加功率耗散:Pdiss = Vout^2 /(R1 + R2)。

    谢谢、

    Gerard Copeland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 谢谢!