This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:备用电池充电器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65910A3EVM-583
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850357/tps65910-backup-battery-charger

器件型号:TPS65910

您好!

我想将一个0.22F 5.5V 的超级电容器(p/n FGH0H224ZF)连接到 TPS65910A3A1RSLR 的引脚 VBACKUP。

在数据表的第19页、我阅读*(1)注意:

•BBSEL = 10、00或01、用于为电池或超级电容器充电

•BBSEL = 11用于为电容器充电

在我的应用中,VCC7是+5.0V 的稳压电压,我想用 5V 为超级电容器充电(BBSEL[1:0]= 11:VBAT)。

根据前面的注释、最好不要在 引脚 VBACKUP 上连接超级电容器、因为选择的是 BBSEL=11。 为什么?

我选择的超级电容器与5.0V 的输出电压兼容。

此致、

Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SuperCap 通常具有2.5-2.7V 的最大电压、因此最好选择 BBSEL[1:0]= 01:2.52V、这与可充电锂离子纽扣电池类似。

    " 所有电容器都有电压限制。 虽然可以使静电电容器承受高电压、但超级电容器限制在2.5V 至2.7V 范围内。 可以提供2.8V 及更高的电压、但会缩短使用寿命。 为了获得更高的电压、多个超级电容器串联。"

    您选择的超级电容器实际上是多个串联的超级电容器以增加最大电压、多个并联的超级电容器以增加总体电容。 如果不知道正在使用的超级电容器的器件型号、我无法这么说。 无论采用哪种方法、您都需要使用 TPS65910进行测试、以验证性能是否符合您的预期、并且不会造成损坏。

     您可以使用 TPS65910A3EVM-583评估系统 PMIC 和超级电容器的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的快速回复。

    我知道数据表中的注释是一个简单的警告、它突出显示了超级电容器的电气特性。

    如果超级电容器兼容、则没有其他原因不将其与 BBSEL = 11...一起使用。 当然、我将使用 TPS65910来检查超级电容器的性能。

    供参考超级电容器的 p/n 是 FGH0H224ZF。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    确实如此。 我在 数据表中看到 FGH0H224ZF 是-OH 类型、其中-OH 表示最大工作电压为5.5VDC。

    因此  、如果输入电压 VCC7 (或 VBAT)<= 5.5V、似乎可以设置 BBSEL = 11b

    在大多数情况下、我会说电池和超级电容器化学成分正在持续改善、最大充电电压/电流的增加速度快于大多数 PMIC、这是数据表中出现某种误导性说法的原因。

    为了确保您的系统能够正常工作、我仍然建议您使用 TPS65910A3EVM-583、将您的超级电容器连接到 VBACKUP 并在构建 PCB 之前评估您的实现。