您好!
我想将一个0.22F 5.5V 的超级电容器(p/n FGH0H224ZF)连接到 TPS65910A3A1RSLR 的引脚 VBACKUP。
在数据表的第19页、我阅读*(1)注意:
•BBSEL = 10、00或01、用于为电池或超级电容器充电
•BBSEL = 11用于为电容器充电
在我的应用中,VCC7是+5.0V 的稳压电压,我想用 5V 为超级电容器充电(BBSEL[1:0]= 11:VBAT)。
根据前面的注释、最好不要在 引脚 VBACKUP 上连接超级电容器、因为选择的是 BBSEL=11。 为什么?
我选择的超级电容器与5.0V 的输出电压兼容。
此致、
Angelo