This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:澄清了 RT1脉冲

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782006/bq40z80-rt1-pulses-clarification

器件型号:BQ40Z80

大家好、

您能帮助我的客户回答以下问题吗?:

在睡眠模式下、监控 RT1时、我注意到从前沿开始有一个28ms 的双脉冲、两次脉冲、然后是一个单脉冲、其中第一个脉冲的前缘是睡眠:电压时间。 电压时间设置为1s。 每个脉冲的脉冲宽度为10ms。 第二个脉冲的用途是什么? 如果它被唤醒两次、而它被唤醒的次数为每三次中的两次、这会影响睡眠中的静态电流吗? 当 IC 处于唤醒状态时、脉冲为宽度为18ms 的单个脉冲(这与睡眠状态下第一个脉冲的下降沿和第二个脉冲的前沿之间的时间相关)、上升沿之间为750ms (1.333Hz)。  

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    在睡眠模式下、您将进行2次测量、一次测量用于睡眠电流时间的电流、另一次测量用于睡眠电压时间。 如果频率增加、在 FW 中更改这两项将导致功耗增加。 当仪表处于唤醒状态时、每秒进行一次这些测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请参阅下面的客户反馈。 您能验证吗?:

    这不是我看到的。 在唤醒时、它每750ms 读取一次、而不是每秒读取一次。 如前所述、更改电流时间对我的脉冲没有影响。 将电流时间设置为等于电压时间、我希望获得奇异脉冲、我仍然获得双脉冲、然后是单脉冲。 如果我改变电压时间、脉冲之间的间隔仍然是电压时间。 我认为、如果电流时间应该影响脉冲之间的时间、则会存在电流时间问题。 他们能否在 EVM 上进行验证?  

    电流时间、电压时间设置为1s

    唤醒时的 RT1、脉冲之间为750ms

    处于睡眠状态时的 RT1。 重复双脉冲、双脉冲、单脉冲。 仅更改电压时间影响

    脉冲序列之间的时间间隔。

    RT1双脉冲

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Antonio 的照片。 我将检查系统并在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    您能给我发送这方面的 gg 吗? 我们怀疑存在配置问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    这是配置问题。 它们已将 MFP12sel 0、1和 MFP13sel 0、1的引脚配置设置为00。 这意味着两个引脚中的一个未配置为温度传感器。 在正常模式下、每250ms 读取两次热敏电阻。 现在、即使跳过其中一个、也不会对 FW 进行编码以单独使用该周期、因此时序也会交替变化。 实际上、这意味着所有热敏电阻将在750ms 或500ms 的读取间隔之间交替。

    但是、如果我们需要为某个事件重新捕获丢失的 CPU 周期、我们可能会更改此行为。 它是无害的、不会改变器件的功率消耗。