请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 您好、专家、
客户希望充分利用其现有的 UCC21520设计。
但新设计只需要一个通道。
请建议如何处理未使用的引脚(引脚9、10和11)。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
感谢您的提问。
由于输入侧、CHA 和 CHB 的功能是相互隔离的、因此您可以将未使用的引脚9、10和11保持悬空状态、一切都应该正常。
另一种选择是将 DT (引脚6)连接到 VCCI (引脚3、8)、并将 INA/INB、VDDA/VDDB、VSSA/VSSB 和 OUTA/OUTB 并联。 这将有效地使输出驱动强度加倍。 请随时在下面链接的应用手册第5节中阅读有关此内容的更多信息。
http://www.ti.com/lit/an/slua778a/slua778a.pdf
如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。
谢谢、此致、
John