This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:如何处理引脚9、10和11上未使用的引脚

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829551/ucc21520-how-to-deal-with-the-unused-pin-on-pin-9-10-and-11

器件型号:UCC21520

您好、专家、

客户希望充分利用其现有的 UCC21520设计。

但新设计只需要一个通道。

请建议如何处理未使用的引脚(引脚9、10和11)。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的提问。

    由于输入侧、CHA 和 CHB 的功能是相互隔离的、因此您可以将未使用的引脚9、10和11保持悬空状态、一切都应该正常。

    另一种选择是将 DT (引脚6)连接到 VCCI (引脚3、8)、并将 INA/INB、VDDA/VDDB、VSSA/VSSB 和 OUTA/OUTB 并联。 这将有效地使输出驱动强度加倍。 请随时在下面链接的应用手册第5节中阅读有关此内容的更多信息。

    http://www.ti.com/lit/an/slua778a/slua778a.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John