This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:我能否在不带 PMBus 控制的 TPS40425上设计一个直流/直流基座

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829518/tps40425-can-i-design-a-dcdc-base-on-tps40425-without-pmbus-control

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

大家好:

现在、我已经为两相工作模式下的12V 输入和1V@50A 输出 DCDC 选择了 TPS40425、我有一些问题找不到答案:

1:如果我不使用 PMBus 向器件馈送任何参数、器件是否也可以使用默认参数、如果是、我还有下面显示的其他问题;

2:我想使用 CNTL1和 CNTL2来控制 TPS40425、我在数据表 CNTL1和 CNTL2中找到了相关说明、以便启动或停止通道

  在两相工作模式下、使用 CNTL1进行控制、并使用 CNTL2使其浮动、 但我在数据表中找不到 CNTL 序列时间波、如果让器件使用默认参数、我如何使用逻辑电平高电平(1)或低电平(0)将其打开或关闭  

3:我的设计中有两个与 TPS40425配合工作的功率级、但功率级也有其自己的 EN 信号、我是否可以使用该信号来启用或禁用电源输出? 通常、设计人员会让功率级处于启用状态。 建议采用哪种控制策略????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    PMBus 寄存器 IOUT_CAL_GAIN 值应等于电感器 DCR、否则 OC 阈值将不准确。 默认 OC 阈值为每相30A (电感器峰值电流)、对于两相50A 设计而言、该阈值太低。  

    2.是的。 默认情况下、电源轨由 CNTL1和 CNTL2打开和关闭。 在两相模式下、两个通道仅由 CNTL1控制。  

    3.我建议将功率级 EN 引脚短接至功率级 VDD 引脚。  

    如果您希望使用 PMBus 默认设置、我建议使用 TPS40428+CSD95378B、因此您无需对 IOUT_CAL_GAIN 和 OC 阈值进行编程。 TPS40428中的 OC 阈值为每相40A、非常适合两相50A 设计。  

    谢谢

    钱