This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:TLV755P 输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TPS745, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828225/tlv755p-tlv755p-output-voltage

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件: TPS745TLV758P

您好!

在 TLV755P 数据表中、TLV755P 输出电压为0.6V-5V。

但在封装信息中、我找不到器件可以输出5V 电压。

那么、我感到困惑的是、TLV755P 的输出范围是多少?

谢谢

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、  

    TLV755P 仅适用于固定电压选项、但目前尚未发布5.0V 选项。 如果您正在寻找具有类似性能的5.0选项、则可以考虑 TLV758P、如果您需要电源正常功能、也可以考虑 TPS745。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的帮助。

    此致

    刘梅森