This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:WSON6过热

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829382/tps22810-wson6-overheating

器件型号:TPS22810

您好 TI

我们在后期生产中遇到 TPS22810DRV WSON6封装的现场故障、这似乎是由于运行一段时间后封装过热、然后器件似乎完全失效。

我们采用了 TPS22810DRV 下方 PCB 的侧面微型部分、并且 TPS22810散热焊盘下方 PCB 中推荐的散热过孔似乎存在过多空洞和缺少焊料回流。

我们已经检查了散热过孔的 PCB 和镀层规格、这些规格符合数据表中的建议。

是否有 TI 专家可以查看我们为这些通孔制作的微型部分、并就其在器件放置和回流方面的热可靠性发表意见?

我不想在公开论坛上发布图片:)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的照片以及任何问题说明发送至 s-dmello@ti.com。

    我会将这些问题转交给相关工程师、我们会努力解决您的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    请检查上面的邮件地址?  s-dmello@ti.com 不断为我提供无效的收件人失败:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    s-dmello@ti.com 是我的电子邮件地址。 如果无法正常工作、请尝试 a-kaknevicius@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas

    我已重新发送到上述两个邮件地址

    希望这一次能完成:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我收到了您的电子邮件。

    让我们脱机!