This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:如何计算功率耗散?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850627/tps61194-how-to-calculate-the-power-dissipation

器件型号:TPS61194

你(们)好  

您是否会分享 如何计算功率耗散?  

在我的应用中、

有4个字符串,

-每个灯串有9个 LED (VF = 3.7V x 9)

-输入电压9 ~ 16V

-每通道/灯串90mA   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      计算功率耗散并不容易、因为它可能取决于 LED、MOSFET 等外部元件。 测试电路板更好、这是更真实的热性能。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我是说 TPS61194上的功率耗散、您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      主要功耗受灌电流和内部 MOFET 开关及导通损耗的影响。 您可以参考图8来估算电流阱的功耗、并参考内部 MOSFET 的 Rdson 来了解 FET 的导通损耗、您还可以估算开关损耗与导通损耗加在一起相同、 您可以了解 TPS61194的功耗。

    此致

    肖恩