This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:最大输出电容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850911/lmzm33603-maximum-output-capacitance

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件: LMZM33606LMR33630

我使用 LMZM33603从12V-24V 输入生成9V 直流轨。  表1显示9V 输出电压所需的最大 Cout 为110uF。  我的9V 电源轨为该电源轨上电容超过800 uF 的处理器板供电。  如果输出电容高于表1中建议的最大值、那么 LMZM33603会有什么影响?

我可以通过哪些方式为该处理器板提供9V 电压轨?  我是否应该考虑使用不同的直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我建议切换到不同的电源模块。 您的应用的电容超过110uF 的问题是在电源循环/启动条件下。 在启动期间、输出电压将斜升至最终值9V。 输出电容过大可能会导致器件跳闸输出短路故障条件、因为输出电容可能需要太长的时间才能斜升至最终值。

    如果您可以根据数据表建议的工作条件(第6.3节)将输出电容降低到大约650uF、仅低于最大输出电容规格、则可以考虑使用 LMZM33606。  

    否则、我建议使用直流/直流转换器进行设计(需要外部电感器)。 LMR33630应该能够达到1000uF (第9.2.2.5节)  

    此致、

    Jimmy