请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33603 主题中讨论的其他器件: LMZM33606、 LMR33630
我使用 LMZM33603从12V-24V 输入生成9V 直流轨。 表1显示9V 输出电压所需的最大 Cout 为110uF。 我的9V 电源轨为该电源轨上电容超过800 uF 的处理器板供电。 如果输出电容远高于表1中建议的最大值、那么 LMZM33603会有什么影响?
我可以通过哪些方式为该处理器板提供9V 电压轨? 我是否应该考虑使用不同的直流/直流转换器?