This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:适用于高频应用的 TPS7A78

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850827/tps7a78-tps7a78-for-high-frequency-application

器件型号:TPS7A78

大家好、团队、

我有2个有关 TPS7A78的问题。

TPS7A78能否支持以下直流输入条件?
输入电压:~190V 直流
VOUT:6V?
输出电流:~0.1A

2.是否可以将 TPS7A78用于100Hz~900Hz 交流电源?

此致、

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!  

    TPS7A78直流电源模式被限制在23V、正如建议运行条件表中所规定的那样。 此外、直流电源模式仅适用于输出电压<= 3.6V 的情况

    2.是在交流电源模式频率范围内100Hz 至900Hz、要正确计算电容压降电容(Cs)、请参阅 TPS7A78数据表的第8.2.2.1节了解详细说明。

     如果我对问题回答得满意、请考虑点击"已解决"按钮。