This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426库仑计数器分辨率?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850881/bq27426-bq27426-coulomb-counter-resolution

器件型号:BQ27426

您好的团队,

分辨率是否等于25mV/2^16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shiquille

    我相信计算 ADC 分辨率的公式是 VMAX-Vmin/2^n、其中 n 是位数。 因此它将为50mV/2^16

    谢谢

    Onyx