This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:需要确认 TPS43060是否合适

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829098/tps43060-need-to-confirm-whether-tps43060-is-appropriate

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的所有人:

我们的实际需求是18 ~ 28V 电压输入、需要28V、6A 稳定输出。 TPS43060初步被选中。

请帮助确认 TPS 4306在输入电压为28V 时是否能够提供28V 输出电压、以及电流是否能够保证6A 输出。

由于 TPS43060是升压芯片、因此我们担心 TPS43060在输入28V 和输出28V 的同时能否正常工作。

此致

陈凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的参与。  典型的最小导通时间为100ns。  根据您的内部压降、可能可以或不可以实现28Vin 至28Vout 调节。 例如、如果您以200kHz 的频率进行开关、那么100ns 意味着2%占空比、这意味着您的内部压降应该为~0.56V 或更高、输出可以保持稳压。  如果压降较低、则2%的占空比将高于所需值、您将看到脉冲跳跃和更高的输出纹波。 另请注意、100ns 只是典型值、最坏情况可能更大、这使得维持输出调节变得更加困难。

    如果28Vin 和28Vout 是关键规格、请考虑使用 LM5176降压/升压控制器、这将为您提供所需的调节。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢您的回答和建议。

    我们已仔细确认电池电压为18-26V、输出为28V、6A。

    根据您的答案、使用时不应出现问题。

    此致。

    陈凯文