主题中讨论的其他器件: LM5176
尊敬的所有人:
我们的实际需求是18 ~ 28V 电压输入、需要28V、6A 稳定输出。 TPS43060初步被选中。
请帮助确认 TPS 4306在输入电压为28V 时是否能够提供28V 输出电压、以及电流是否能够保证6A 输出。
由于 TPS43060是升压芯片、因此我们担心 TPS43060在输入28V 和输出28V 的同时能否正常工作。
此致
陈凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们的实际需求是18 ~ 28V 电压输入、需要28V、6A 稳定输出。 TPS43060初步被选中。
请帮助确认 TPS 4306在输入电压为28V 时是否能够提供28V 输出电压、以及电流是否能够保证6A 输出。
由于 TPS43060是升压芯片、因此我们担心 TPS43060在输入28V 和输出28V 的同时能否正常工作。
此致
陈凯文
尊敬的 Kevin:
感谢您的参与。 典型的最小导通时间为100ns。 根据您的内部压降、可能可以或不可以实现28Vin 至28Vout 调节。 例如、如果您以200kHz 的频率进行开关、那么100ns 意味着2%占空比、这意味着您的内部压降应该为~0.56V 或更高、输出可以保持稳压。 如果压降较低、则2%的占空比将高于所需值、您将看到脉冲跳跃和更高的输出纹波。 另请注意、100ns 只是典型值、最坏情况可能更大、这使得维持输出调节变得更加困难。
如果28Vin 和28Vout 是关键规格、请考虑使用 LM5176降压/升压控制器、这将为您提供所需的调节。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi