This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:开关电流确认

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829530/tps61390-switching-current-confirm

器件型号:TPS61390

您好的团队:

以下是 RD 提出的问题,请帮助评论,非常感谢。

条件:

VIN=3.3V

VOUT=3.3至50V (可调节)

Iout_max=50mA

RD 希望选择 TPS61390进行升压、作为数据表第1页典型应用电路 FB 引脚添加了 Radj 以控制多个输出电压阶跃和3.3V 至50V (可调)的输出范围  

总输出 W= 50V*50mA=2.5W ,2.5W/3.3V=757mA ,当输出3.3V 时,开关电流在1000mA 下为757mA,如数据表所示,任何副作用? 或任何评论?  有 计算工具?

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61390可在 DCM 模式下工作。 当 Vin=3.3V 时、其最大输出电流约为15mA @ 50Vo。

    您可以使用 Webench 来仿真 SW 波形和电感器电流。