This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19537Q3:是否提供 ESD 保护?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3, CSD19538Q2, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829332/csd19537q3-esd-protection-available

器件型号:CSD19537Q3
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q2CSD19538Q3A

您好!

请在以下问题中帮助我们、

我对以下 N-MOSFET 有疑问
- CSD19537Q3
- CSD19538Q2
- CSD19538Q3A

这些类型是否在栅极集成了 ESD 保护?
遗憾的是、数据表中没有关于这一点的内容。
是否有任何确切的规格(介电强度、HBM、CDM 等)?

对于 FemtoFET、数据表中提供了相关信息。

感谢你的帮助。

最棒的
Needhu、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    感谢您的查询。 并非我们的所有 FET 都包含 ESD 栅极保护二极管(单端或背靠背)。 如果包含该器件、您将在数据表第一页的"特性"以及器件原理图中看到该器件。 ESD 保护二极管通常包含在 FET 中、这些 FET 针对 FemtoFET 等负载开关应用进行了优化。 以下是您查询中列出的器件的 ESD 额定值。

    • CSD19537Q3通过750V HBM 和2kV CDM
    • CSD19538Q2通过250V HBM 和2kV CDM
    • CSD19538Q3A 通过250V HBM 和2kV CDM

    如果您有疑问或需要其他信息、请随时通过 TI 电子邮件与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John :)