This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:电池充电时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849648/bq25150-battery-charging-time

器件型号:BQ25150

我将使用多个不同的锂聚合物电池测试 BQ25150、充电时间的 CV 阶段似乎过长。 我将预充电设置为77.5mA、将快速充电设置为500mA、将终止充电设置为50mA (快速充电的10%)。 现在有几节电池处于900mAh 至1000mAh 的范围内、我看到 CV 充电阶段的持续时间超过3小时。 我希望整个充电过程大约为3小时、而不仅仅是 CV 阶段。 这是预期行为吗? 我可以做些什么来加快这个过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    您是在 EVM 还是定制板上执行此测试? 您是否碰巧有所有寄存器的寄存器转储、以便我们能够诊断正在发生的情况?

    VBAT 电压/电流的任何波形图将有助于查看它是否平稳过渡到 CV 阶段。  

    如果电流受到限制、我希望会触发任何环路(VINDPM/VDPPM/ ILIM 或热调节)。 您是否看到真正的器件充电电流?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、  

    这在定制板上。 看起来充电电流不受限制、它仍然缓慢降低至50mA、但达到50mA 需要很长时间。 电池处于 CV 阶段时、我刚刚读取了0x0寄存器、并返回0x41 (没有活动的循环)。 下面是其余的相关寄存器:

    充电时的寄存器:
    0x0:0x41  
    0x1:0x0
    0x2:0x60
    0x3:0x61
    0x4:0x0
    0x5:0xE0
    0x6:0x0
    0x7:0x0
    0x8:0x0
    0x9:0x71
    0xA:0x0
    0x12:0x3C
    0x13:0xC8
    0x14:0x9F
    0x15:0x14
    0x16:0x0
    0x17:0x92
    0x18:0x42
    0x19:0x7
    0x36:0x0
    0x37:0x0
    0x61:0x34

    谢谢、

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我检查了上面的寄存器转储、没有一个寄存器看起来可疑。 我注意到您将终端设置为 FastCharge 的10%、对于电池尺寸、该值大约为 C/20。  

    我们可能必须查看 VIN/ VBAT I/V 图的波形图。 系统是否在充电过程中拉取任何电流?

    此致、

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、  

    系统空闲电流为~30mA、因此我预计在充电期间从 USB 汲取的电流为30mA。 随附的是电路板上 BQ25150的原理图。 我们在 EVK 上测试了我们的寄存器设置、充电时间快得多(与我预期的一致)。 您在原理图中看到什么是红色标志吗?  

    谢谢、

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    我看到了问题! (很希望)您似乎使用的 Imax 值将电流限制在201mA 左右。 这说明了+2x 长充电时间。 现在、您是否实际看到3.5VBAT 时的电流大约为200mA?  

    您是否可以尝试将 Imax 电阻器与 EVM 上的值(10kohm)进行交换并进行测试?

    原理图的其余部分看起来很酷。 假设 I2C 也上拉至 VIO。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、  

    在 CC 模式下、我确实看到电池快速充电、电流为500mA。 我的理解是、如果 Rimax 值为5.9kOhm、寄存器0x13设置为0xC8 (ICHG 代码= 200)、寄存器0x14设置为0x9F (ICHARGE_RANGE = 2.5mA 阶跃)、则快速充电值将为500mA。 数据表显示、Rimax 值决定了最大 ICHG_CTRL 寄存器值(十进制)、在我的情况下结果为201。 因此、这意味着 ICHG 代码不能大于200 (十进制)。 这种理解是否正确? 基于该逻辑、我认为更改电阻器值不会改变任何值(但我明天回到实验室时会尝试)。  

    谢谢、

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    正确。 是否还确保写入看门狗禁用位? 如果我们在电量曲线中绘制了 IBAT 图、这可能会为我们提供一些线索。  

    也可能是热调节、因为您在定制板上看到它。 我们可以看看布局吗? 如果您可以通过电子邮件联系-请告诉我。 我有你的信息。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    是的、我们已通过将寄存器0x17设置为0x92来禁用看门狗计时器。 我将为您获取 IBAT 图。 我没有看到任何看起来对热调节很可疑的标志位。

    我可以通过电子邮件共享布局(请给我发送一条注释、我认为我不再收到您的电子邮件)。  

    谢谢、

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、  

    刚刚给您发了一条笔记。 )