This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:最终原理图审阅

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828057/tps2419-final-schematic-review

器件型号:TPS2419

尊敬的团队:

您能否仔细检查原理图、此处是否存在任何问题?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将查看原理图、明天回来。

    同时、如果您可以共享工作电流和电压要求、则可以更好地查看反馈。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    12V/9A

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图注释:

    MOSFET 的选择、额定值和 Rdson 都很好。

    Rset 电阻器可从59K 更改为76K、这将减少反向电流限制、并在切换期间几乎不会导致瞬时骤降。

    在59K 下、反向阈值为-4.28mV、反向电流为-1.66A、在76K 下、它将接近-3mV 和-1A。

    瞬态保护:

    此器件的绝对最大额定值为18V、输入端没有任何电视或保护功能。

    客户可能意识到,但这里需要注意。

    此致、

    Kari。