This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:带 TLC5928的24V +-能否驱动更大的 LED 灯串?

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829214/tlc5928-24v-plus-with-tlc5928---can-bigger-led-strings-be-driven

器件型号:TLC5928

您好!

我想使用5928来驱动一些大 LED 数的7段驱动器-这些 LED 中有10个串联 LED、并且需要24V 最小电压作为阳极电压。 数据表(实际上几乎所有这些类型器件的数据表)具有较低的最大值。 -我是否有理由或能否对每个链实施齐纳或发射极跟随器类型电路来限制这些引脚上的(泄漏)电压、因为 LED 上的正常压降会使电压降低到较低的值-我不理解这个最大值 价值? 我缺少什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

        如果 阳极电压 超过数据表中提到的最大值、 OUT_x 引脚上的电压将在  足够长的时间内上升到接近阳极电压的值。  在此  情况下、器件可能会损坏。  因此、 不建议使用超过最大 值的阳极电压。  但是、 您可以使用17V (或 更低电压) 齐纳二极管来钳制 OUT_x 引脚的电压、这有助于防止器件因高电压而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢! 我确实期望这一点、但感谢您回答问题并提出您的意见。 完全理解。

    LED 上的电容一直是一个问题、因此我将在 LED 灯串上放置一个分流电阻器(5-10K)至15V 齐纳二极管-这肯定会改善瞬态(正如我自己的分立式设计所具有的那样) 并处于器件的限制范围内。

    非常感谢。