请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25601、 BQ2560、 TPS22975您好!
电池连接时 bq25601出现问题。 我们使用连接到 BAT 引脚的单节锂离子3.7V 电池。 BATFET 打开、电压出现在 SYS 引脚上、但当它连接到负载时、BATFET 会关闭并降低电压。 但是、当我为电池连接器使用较长的导线时、工作正常。 想知道问题是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Angelo、
感谢您确认。 不过、我仍想让您思考一下。 它与同一数据表中有关选择 Cin 和 CL 的10.1.2和10.1.3部分相关。
由于我们的 CL 太大(~2mF)、我想知道 Cin 的大小是多少? 数据表显示它应该是 CL 的10倍。 虽然 Cin 是可选的、但 CL 不是可选的、它来自我的电路的负载电容。 那么、您如何解释这一点呢? 我们真的需要这么大的 Cin 电容器,在我的案例中,是20mF!!!
此致、
哈比卜