This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:当 HI 和 LI 为7.8V 和700kHz 的栅极脉冲时、输出栅极引脚(HO 和 LO)提供5V 直流输出。 C701=5V。 请建议解决方案。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828818/lmg1205-output-gate-pins-ho-and-lo-are-giving-5v-dc-output-when-hi-and-li-are-gate-pulses-of-7-8-v-and-700khz-suplly-across-c701-5v-please-suggest-solution

器件型号:LMG1205

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您关注我们的驱动器。  

    如果我正确理解了该问题(如果我错了、请纠正我)、那么在 VDDx = 5V 的情况下、在输入端施加7.8V、700kHz 脉冲时、您会在 TP700和 TP701上看到5VDC 电压? 从说明中可以看到、输出都保持在高电平、驱动器无法识别输入的低电平命令。

    您能否共享看到 LI、HI、VDD、TP700、TP701和 SW 的波形? 您如何探测高侧栅极? 您能否确认驱动器输出端的负载?

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou:

    感谢你的答复。

    您的理解是正确的。实际上、我保持 HO 和 LO 打开、因此驱动器上没有负载这可能是栅极输出都保持在高电平的原因、并且驱动器无法识别输入端的低电平命令、因为自举不会充电和放电。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您似乎已经解决了这个问题。 为了帮助其他 e2e 用户从这个问题中获益并从中学习、请随意分享您遇到的问题的根本原因以及您如何解决这个问题。

    谢谢。

    如果您遇到进一步的问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou:

    我使 HO 和 LO 保持断开状态、因此驱动器上没有负载这可能是栅极输出都保持在高电平的原因、并且由于自举未充电和放电、驱动器无法识别输入端的低电平命令。 当我将 HO 和 LO 连接到 GaN FET 时、LMG1205驱动器工作正常。