This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EMB1428Q:如何解决故障代码0b1001

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782974/ccs-emb1428q-how-to-resolve-fault-code-0b1001

器件型号:EMB1428Q

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 每个人。

根据 ti_00817、我已对有源平衡系统进行了调制、使用两个 emb1428和一个 emb1499连接到14个锂电池。该电池是编号的 0、1、2...13根据 GND 的位置。我只找到编号 0、1、2、3节电池可以激活 balance.no.4,5,6...13无法进行活动平衡、故障代码首先是0b0001 (初级电流限制)、几秒钟后、故障代码为0b1001 (转换为低电平时 CS 下降沿或 EMB1428等待其变为高电平)。我已努力解决此问题。但我已经完成了 三周内不好。有人可以帮助我、为什么会发生故障? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4900189:

    请参阅您的另一篇包含相同问题的文章。 我将关闭这里的这个线程。

    此致、

    泰勒