This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:从空载到满载的无驱动波形

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828984/ucc24624-no-drive-waveform-from-no-load-to-full-load

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好、Tiers:
我在 我的24V10A 交流/直流电源项目中使用 UCC24624、

但我发现 UCC24624存在一个小问题:

当负载从空载(24V0A)变为满载(24V10A)时、SR 控制器 UCC24624 VG1/2没有驱动器波形、电源进入二极管整流器模式、

我必须重新启动交流 输入、  UCC24624可以正常工作、

下面是 SCH、您能给我一些建议吗、谢谢

BTW:1.  我有一个 AUX、VCC 正常。

2、LLC 控制器是 L6599、UCC24624是否可以与 ST 解决方案匹配?

我期待着很快收到你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    UCC24624使用 LLC 感应输出整流器的 Vds、并在 FET Rdson 导通时感应体二极管导通和 FET Rdson 上产生的电压。  因此、该器件应该能够与任何 LCC 控制器配合使用。

    我查看了原理图、发现 VSS 具有470欧姆接地(R411)、用于防止 FET 过早关断。  如果设置不正确、可能会导致 UCC24612行为错误。  客户可以尝试用较短的时间更换 R411。

    数据表应用部分建议 FET 漏极到 VD1和 VD2引脚的电阻为1K 欧姆。  您的设计具有10欧姆、您可能希望将这些电阻增加到1k 欧姆、以提高抗噪性能。

    我认为次级 FET 会切换为零电流。  您不需要由 R403、D401、R406和 D402形成的快速关断电路。  因此、您可以从设计中删除这些内容以节省成本。

    有时漏极引脚上的振铃会导致 SR 驱动器的错误行为。  该振铃可以通过 FET 漏极和源极上的 RC 缓冲器来抑制。   UCC24624 EVM 用户指南介绍了如何在用户指南第6页设置该 RC 缓冲器。  通过以下链接、您可以找到 UCC24624 EVM 用户指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、